News

De la conducción a la línea de producción: Nikki Schelle visita NTN Europe

- Francia - Automotive Aftermarket - Productos

Niki Schelle and ntn europe

En el marco de su colaboración con Nikki Schelle, piloto de rally y figura destacada del mundo del motor en Alemania, NTN Europe le recibió en su planta de producción de Seynod, Francia, para ofrecerle una visión detallada de su experiencia en fabricación.

Durante esta visita, Nikki Schelle pudo conocer de cerca el proceso de fabricación de dos componentes esenciales para el vehículo: los rodamientos de rueda SNR y los rodamientos de suspensión. Una oportunidad única para poner en valor la experiencia de NTN Europe en el diseño y la producción de piezas de automoción destinadas tanto al equipo original como al mercado de recambio.

La planta de Seynod: un escaparate de la experiencia automovilística de NTN Europe

NTN Seynod plant

La planta está especializada en la fabricación de rodamientos de rueda y suspensión, con un proceso de producción dominado por NTN Europe y realizado en Europa. Algunas cifras clave ilustran la importancia de este centro de producción:

2.º fabricante mundial de rodamientos de rueda, con más de 90 millones fabricados al año. 
• 1.er fabricante mundial de rodamientos de suspensión, con más de 20 millones fabricados al año. 
• Cobertura del 98 % del parque automovilístico europeo.

Más allá de estas cifras, la fábrica de Seynod refleja el compromiso de NTN Europe con una fabricación de alta precisión, al servicio de la calidad, la seguridad y el rendimiento.

Una inmersión en el corazón de la fabricación de rodamientos de rueda


Durante su visita, Nikki vivió una experiencia inmersiva entre bastidores del proceso de fabricación. Pudo descubrir el proceso de producción de los rodamientos de rueda de principio a fin, desde el tratamiento de los materiales hasta las operaciones de control de calidad. 

Este proceso incluye varias etapas clave: calentamiento del material, mecanizado, rectificado, super acabado, montaje, control de calidad y embalaje. Esta visita le permitió apreciar toda la complejidad y el alto nivel de exigencia que requiere la producción de un rodamiento de rueda. 

Impresionado por la tecnología, la precisión y el control empleados en la fabricación de los rodamientos de rueda, Nikki Schelle pudo conocer de primera mano la experiencia industrial de NTN Europe. 

Un proceso de fabricación ejecutado con maestría que contribuye directamente al rendimiento de los productos SNR y NTN y, por tanto, al rendimiento de los vehículos, tanto en rally como en los desplazamientos diarios.

Immersion inside NTN Europe factory
Precision on wheeel bearinf manufacturing
Precision tools

El proceso de fabricación de los rodamientos de suspensión

La visita continuó con un recorrido por la fabricación de los rodamientos de suspensión, otro componente clave para la maniobrabilidad, el confort y la seguridad del vehículo. 

Estos componentes se fabrican íntegramente en la planta de Seynod siguiendo un proceso exigente que comprende varias etapas clave: estampado, tratamiento químico, montaje y embalaje. Esta producción demuestra, una vez más, la experiencia de NTN Europe en la fabricación de componentes técnicos de automoción, diseñados para cumplir con los altos estándares de calidad y rendimiento del mercado.

Nikki Schelle: un piloto de rally reconocido en el mundo del motor alemán

Nikki Schelle es conocido en Alemania por su sentido del humor, su participación en numerosos rallies y su papel como presentador en el programa de televisión GRIP – Das Motormagasin. 

Como piloto y mecánico, conoce muy bien los componentes de automoción y la importancia de su calidad, especialmente cuando se utilizan en condiciones extremas. Representa la pasión por el motor, la precisión y el rendimiento. 

Las bases de esta colaboración no se establecieron en un despacho, sino en plena carrera: en el Eifel Rallye Festival 2024, en Alemania. Poco antes de la salida, Nikki Schelle se puso en contacto con el equipo de NTN Europe con una petición urgente: su vehículo necesitaba nuevos rodamientos de rueda en el último momento. Sin dudarlo, NTN Europe respondió de inmediato: localizó los rodamientos de rueda SNR adecuados y los entregó personalmente en el circuito.

Este apoyo rápido y eficaz en condiciones reales fue todo un éxito y sentó las bases de la colaboración actual. Una colaboración basada en la confianza, la experiencia técnica y una auténtica cooperación, forjada en condiciones reales dentro del mundo del automovilismo.


NTN Europe estará presente en la feria Automechanika 2026

- Alemania - Automotive Aftermarket - Eventos

NTN Europe estará presente en la feria referencia para automotive aftermarket en Europa, Automechanika, que tendrá lugar del 8 al 12 de septiembre de 2026 en Frankfurt. NTN estará presente en el Hall 4, stand D21, para reunirse con sus socios, distribuidores y profesionales del sector, y... Read more

Ampliación de la gama MEGAOHM™: el rodamiento aislado que protege los motores eléctricos

- Francia - Industry OEM - Productos

El uso de variadores de frecuencia en los motores eléctricos es la causa de numerosas averías, relacionadas con el paso de corrientes de alta frecuencia por el interior del rodamiento. Estas corrientes residuales pueden provocar un desgaste prematuro de los componentes y afectar a la fiabilidad de los... Read more