Actualités

Immersion dans le site de production : Nikki Schelle visite NTN Europe

- France - Automotive Aftermarket - Produits

Niki Schelle and ntn europe

Dans le cadre de son partenariat avec Nikki Shelle, pilote de rallye et personnalité incontournable de l’automobile en Allemagne, NTN Europe la reçu son site de production de Seynod en France pour une immersion au cœur de son savoir-faire industriel.

Lors de cette visite, Nikki Schelle a pu découvrir les coulisses de la fabrication de deux composants essentiels du véhicule : les roulements de roue et les suspensions SNR. Une occasion unique de mettre en lumière l’expertise de NTN Europe dans la conception et la production de pièces automobiles destinées aussi bien à la première monte qu’au marché de la rechange.  

Le site de Seynod : vitrine du savoir faire automobile de NTN Europe

NTN Seynod plant

Le site est spécialisé dans la fabrication des roulements de roue et des suspensions. Une fabrication maitrisée par NTN Europe et made in Europe. Quelques chiffres clés illustrent l’importance du site de production :

- 2e fabricant mondial de roulement de roue : plus de 90 millions fabriqué chaque année
• - 1er fabricant mondial de suspension : plus de 20 millions fabriquées chaque année. 
• - 98% du parc automobile européen couvert

Au-delà de ces performances, le site de Seynod reflète l’engagement de NTN Europe pour une production de haute précision, au service de la qualité, de la sécurité et de la performance.

Une immersion au cœur de la fabrication des roulements de roue


Lors de sa venue, le pilote a vécu une vraie immersion dans les coulisses de la fabrication. Il a pu découvrir le processus de fabrication de A à Z de roulements de roue de la transformation de la matière jusqu’aux opérations de contrôles.

Cette fabrication repose sur plusieurs étapes clés : la chauffe des matériaux, l’usinage, le meulage, l’assemblage, le contrôle qualité et l’emballage. Cette découverte lui a permis de mesurer toute la complexité et le niveau d’exigence nécessaires à la production d’un roulement de roue.

Impressionné par la technologie, la précision et le contrôle utilisé pour la fabrication d’un roulement, Nikki Schelle a pu découvrir concrètement l’expertise industrielle de NTN Europe.

Une fabrication maîtrisée qui contribue directement à la performance des produits SNR et NTN et donc de la performance pour les véhicules aussi bien en rallye que pour les trajets quotidiens.

Immersion inside NTN Europe factory
Precision on wheeel bearinf manufacturing
Precision tools

Le process de fabrication des suspensions

La visite s’est poursuivie avec la découverte du processus de fabrication des suspensions, autre composant clé pour la tenue de route, le confort et la sécurité des véhicules. Cette pièce est elle aussi entièrement fabriquées sur le site de Seynod, selon un processus industriel rigoureux : l’emboutissage, le traitement chimique, l’assemblage et le conditionnement. Cette production témoigne une nouvelle fois du savoir-faire de NTN Europe dans la maîtrise de composants automobiles techniques, conçus pour répondre aux standards élevés de qualité et de performance du marché.

Nikki Schelle : pilote de rallye reconnu dans le monde automobile allemand

Nikki Schelle est connu en Allemagne pour son humour, sa participation a de nombreux rallyes et son émission télé GRIP – Das Motormagasin.

En tant que pilote et mécanicien, il connait parfaitement les pièces automobiles et l’importance de leur qualité surtout lorsqu’elles sont utilisées dans des conditions extrêmes. Il incarne la passion de l’automobile, de la précision et de la performance.

Les bases de ce partenariat ont été posées en pleine course lors de l’Eifel Rallye Festival en Allemagne en 2024. Peu avant le départ, Nikki a contacté l’équipe de NTN Europe avec une demande urgente : son véhicule avait besoin de nouveaux roulements de roue à la dernière minute. Ce à quoi, l’équipe NTN a répondu positivement et lui a livré les roulements de roue SNR pour sa voiture directement sur le circuit.

Ce soutien rapide dans des conditions réelles a posé les bases de la collaboration actuelle. Un partenariat synonyme de confiance et d’expertise technique — forgé dans les conditions réelles du sport automobile.


NTN Europe sera présent sur le salon Automechanika 2026

- Allemagne - Automotive Aftermarket - Evènements

NTN Europe sera présent sur le salon de référence de l’aftermarket européen Automechanika, qui aura lieu du 8 au 12 septembre 2026 à Francfort. NTN sera présent au Hall 4, Stand D21 pour rencontrer ses partenaires, distributeurs et professionnels du terrain et présenter une offre toujours… Read more

Extension de la gamme MEGAOHM™ : le roulement isolé qui protège les moteurs électriques

- France - Industry OEM - Produits

L'utilisation de variateurs de fréquence sur les moteurs électriques est à l'origine de nombreuses défaillances, liées au passages de courants haute fréquence à l'intérieur du roulement. Ces courants parasites peuvent endommager prématurément les composants et nuire à la fiabilité des équipements. Pour… Read more