VEICOLI AUTONOMI:
Le nostre soluzioni per sensori

Migliorate il Vostro sistema con il sensore magnetico NTN-SNR!

Tra i principali leader produttori di cuscinetti ruota per veicoli ed inventore dell’ASB®, da oltre 20 anni NTN-SNR sviluppa costantemente nuove tecnologie di sensori. NTN-SNR presenta la sua nuova soluzione di sensore di velocità ad alta risoluzione per veicoli autonomi e radiocomandati.

ntn-snr-vehicules-autonomes-roulement-asb

La tecnologia ASB® è un elemento essenziale per il funzionamento di numerosi sistemi di bordo (ABS, ESP, regolazione velocità, navigazione, assistenza alla partenza in salita, ecc.).

NTN-SNR ha introdotto il cuscinetto ASB® dotato di sensore di velocità di ruota nel 1997. Lo stesso anno, è stata premiata con il Gran Premio dell’Innovazione EQUIP AUTO e la produzione in serie dei primi cuscinetti è iniziata l’anno successivo.

Con questa tecnologia innovativa, NTN-SNR è stata la prima azienda a sostituire il sensore passivo (ruota fonica e sensore passivo) con un sensore attivo e una tenuta con encoder magnetico integrato.

 

Polvere, urti, acqua sono alcuni degli elementi che possono compromettere l’affidabilità dei sistemi di misurazione, il funzionamento del veicolo e la sicurezza dell’utente. Già presente sui mercati soggetti ad elevati vincoli ambientali con soluzioni di cuscinetti, NTN-SNR ha acquisito una significativa esperienza nella protezione dei sistemi meccanici presenti sulle macchine mobili.

La risoluzione, le possibilità di integrazione e il design robusto del sensore di velocità NTN-SNR ne fanno una isoluzione ideale ed affidabile per applicazioni che richiedono misurazioni ad alta precisione, anche se esposte a forti sollecitazioni derivanti da un utilizzo in ambiente esterno.

 

ntn-snr-vehicules-autonomes

Il controllo radio o la progettazione di un veicolo autonomo richiede l’utilizzo di un sistema di misurazione della velocità efficiente, affidabile, robusto e ad alta risoluzione, per soddisfare i requisiti per la precisione di movimento e la sovrapposizione dei sistemi di posizionamento.

NTN-SNR ha unito le proprie competenze nel campo dell’elettronica e dell’ingegneria meccanica per proporre una soluzione di misurazione della velocità che si integra il più facilmente possibile nel veicolo. Le principali caratteristiche di questo sistema di sensori sono:

 

Alta risoluzione (fino a 13 bit)

  • 200 volte più elevata delle soluzioni magnetiche standard
  • Controllo uniforme del movimento
  • Efficace anche a bassa velocità

Compatto e adattabile

  • Integrazione facilitata (sistema in 2 parti, encoder di precisione, misurazioni radiali e assiali, tolleranza di disallineamento)
  • Manutenzione agevole

Robusto

  • Resiste agli ambienti ostili, con forti sollecitazioni
  • Già utilizzato sulle macchine da costruzione
ntn-snr-sensor
ntn-snr-jean-pierre-sand

I sensori di velocità sono oggi un sistema essenziale per rendere un veicolo autonomo che viene dotato di sensori inerziali, telecamere stereo e sistemi di posizionamento GPS, in aggiunta ai sensori di rilevamento remoto laser LIDAR.


La soluzione NTN-SNR è stata selezionata da uno dei principali costruttori del mercato di shuttle autonomi per il design robusto, la risoluzione della misurazione e la capacità di rilevamento del senso di rotazione. Requisiti che l’attuale sistema ASB®, ampiamente utilizzato nel mercato automotive, non è in grado di soddisfare.


Il sensore NTN-SNR è quindi già ben consolidato in questo mercato promettente, garantendo lo sviluppo tecnico di questa soluzione in linea con le applicazioni sul campo.

 

Jean-Pierre SAND - Business development manager
ntn-snr-autonomous-vehicles