News

Dall'abitacolo da rally alla linea di produzione: Niki Schelle in visita alla NTN Europe

- Francia - Automotive Aftermarket - Prodotti

Niki Schelle and ntn europe

Nell'ambito della collaborazione con Niki Schelle, pilota di rally e figura di riferimento nel mondo automobilistico tedesco, NTN Europe lo ha accolto nello stabilimento di produzione di Seynod, in Francia, per un'immersione nel cuore delle proprie competenze industriali.

Durante questa visita, Niki Schelle ha potuto scoprire i retroscena della produzione di due componenti essenziali per i veicoli: i cuscinetti ruota e i reggispinta sospensione SNR. Un'occasione unica per mettere in evidenza l'esperienza di NTN Europe nella progettazione e produzione di pezzi automobilistici destinati sia al primo impianto che all’aftermarket.

Lo stabilimento di Seynod: una vetrina del know-how automobilistico di NTN Europe

NTN Seynod plant

Il sito è specializzato nella produzione di cuscinetti ruota e componenti per le sospensioni. Un processo di produzione padroneggiato da NTN Europe e realizzato in Europa. Alcuni dati chiave illustrano l'importanza del sito produttivo:

2° produttore mondiale di cuscinetti ruota: oltre 90 milioni di pezzi prodotti ogni anno 
• 1° produttore mondiale di cuscinetti per sospensione: oltre 20 milioni di pezzi prodotti ogni anno. 
• Copertura del 98% del parco auto europeo

Oltre a questi risultati, lo stabilimento di Seynod riflette l'impegno di NTN Europe nella produzione di alta precisione al servizio della qualità, della sicurezza e delle prestazioni.

Un’immersione nel cuore della fabbricazione dei cuscinetti ruota


Durante la sua visita, Nikki ha vissuto una vera immersione dietro le quinte della produzione. Ha potuto scoprire il processo di fabbricazione dalla A alla Z dei cuscinetti ruota, dalla lavorazione dei materiali fino alle operazioni di controllo qualità.

Questo processo di produzione prevede diverse fasi chiave, dal riscaldamento del materiale, alla lavorazione meccanica, alla rettifica e alla superfinitura, fino all'assemblaggio, al controllo qualità e all'imballaggio. Questa visione gli ha permesso di apprezzare la complessità e gli elevati standard richiesti per la produzione di un cuscinetto ruota.

Impressionato dalla tecnologia, dalla precisione e dal controllo utilizzati nella produzione di cuscinetti ruota, Niki Schelle ha potuto scoprire in prima persona le competenze industriali di NTN Europe.

Un processo di produzione eseguito con maestria che contribuisce direttamente alle prestazioni dei prodotti SNR e NTN e, di conseguenza, alle prestazioni dei veicoli sia nei rally che negli spostamenti quotidiani.

Immersion inside NTN Europe factory
Precision on wheeel bearinf manufacturing
Precision tools

La produzione delle sospensioni

Il tour è proseguito con l’esplorazione del processo di fabbricazione dei reggispinta sospensione, altri componenti chiave per la tenuta di strada, il comfort e la sicurezza dei veicoli. Questi componenti sono interamente fabbricati nello stabilimento di Seynod seguendo un processo industriale rigoroso che comprende: stampaggio, trattamento chimico, assemblaggio e imballaggio. Questa produzione testimonia ancora una volta le competenze di NTN Europe nella produzione di componenti automobilistici tecnici, progettati per soddisfare gli elevati standard di qualità e prestazioni del mercato.

Niki Schelle: un pilota di rally rinomato nel mondo automobilistico tedesco

Niki Schelle è noto in Germania per il suo umorismo, la partecipazione a numerosi rally e il suo programma televisivo GRIP – Das Motormagasin. 

In qualità di pilota e meccanico, conosce molto bene i componenti automobilistici e l’importanza della loro qualità, specialmente quando vengono utilizzati in condizioni estreme. Incarna la passione per l’automobile, la precisione e le prestazioni. 

Le basi di questa collaborazione sono state gettate nel pieno della gara Eifel Rallye Festival 2024 in Germania. Poco prima della partenza, Niki Schelle ha contattato il team di NTN Europe con una richiesta urgente: la sua auto aveva bisogno all’ultimo minuto di nuovi cuscinetti ruota. Senza esitare, NTN Europe ha risposto immediatamente consegnando direttamente sul circuito i cuscinetti ruota SNR per la sua auto.

Questo supporto veloce in condizioni reali ha gettato le basi della collaborazione attuale. Una partnership sinonima di fiducia, competenza tecnica, forgiata nelle vere condizioni del motorsport.


NTN Europe espone ad Automechanika Francoforte 2026

- Germania - Automotive Aftermarket - Eventi

NTN Europe sarà presente ad Automechanika, evento di riferimento per l'automotive aftermarket europeo, che si terrà dall’8 al 12 settembre 2026 a Francoforte. Nel Padiglione 4, Stand D21 incontrerà i propri partner, distributori e professionisti del settore e presenterà un’offerta sempre più… Read more

Expansion of the MEGAOHM™ range: the insulated bearing that protects electric motors

- Francia - Industry OEM - Prodotti

The use of variable frequency drives on electric motors is the cause of numerous failures, linked to the flow of high-frequency currents inside the bearing. These eddy currents can cause premature damage to components and compromise the reliability of the equipment. To address this issue, NTN has… Read more