Beneficie-se do conhecimento técnico de um fabricante de equipamentos originais, multi especialista em peças de distribuição e acessórios de motor.
O desempenho de um motor não pode comprometer ou sofrer nenhuma deterioração devido a qualidade de suas peças.
Motor: o desempenho de um fabricante original
A nossa posição de fabricante de equipamentos originais nos permitiu ganhar a confiança dos maiores construtores automotivos. A nossa gama completa de distribuição e de acessórios cobre quase 97% do parque europeu.
Nós garantimos:
- uma qualidade idêntica em relação às especificações originais da montadora
- um alto nível de durabilidade
- um desempenho de primeira ordem
- uma capacidade de inovar e conceber os produtos do futuro
- um acompanhamento através da nossa oferta de serviços e de suportes técnico
As peças de distribuição da NTN-SNR: kits e tensores
A nossa gama de distribuição, em números:
- mais de 600 kits de distribuição e kits de distribuição com bomba de água
- quase 600 referências de tensores, tensores hidráulicos e polias
- aplicações para quase 60 fabricantes de veículos
Nossa ampla de gama cobre todas as necessidades, incluindo as aplicações asiáticas em produtos da marca NTN pela nossa dupla identidade europeia e japonesa.
Foco nos kits de distribuição
- Aproximadamente 500 kits de distribuição contendo todos os componentes necessários para a montagem e garantindo uma operação de manutenção de ótima qualidade
- Mais de 150 kits de distribuição com bombas de água cobrindo as aplicações mais usuais, complementando as preconizações do construtor. As referências unitárias simplificam a gestão dos seus estoques
Foco nos tensores
Vitais para o bom funcionamento da distribuição, os tensores podem atingir velocidades de rotação muito elevadas (muitas vezes mais que velocidade do motor). Eles são submetidos condições extremas de operação. Portanto, devem ser monitorados e repostos em intervalos regulares.
As tecnologias da NTN-SNR apresentam no mercado:
- polia livre
- tensores dinâmicos automáticos
- tensores hidráulicos
- polias dentadas
Você sabia? A NTN-SNR tem a exclusividade na fabricação dos tensores hidráulicos utilizados nas aplicações do grupo VW.
A gama de acessórios da NTN-SNR
A nossa gama de acessórios é uma das mais completas do mercado, composta por correias, tensores, kits acessórios, polias damper, kits de polia dumper, polias livres de alternador, rolamento de compressor de ar condicionado, etc.
Foco nas correias de acessório
A correia de acessório transmite a potencia aos elementos do sistema acessório: alternadores, bombas de direção assistida, bombas de água (dependendo da montagem), compressores de climatização, etc.
Portanto, as correias de acessório da NTN-SNR são:
- estudadas e otimizadas em termos de comprimento, com tolerâncias iguais as utilizadas no equipamento original
- validados para cada aplicação de veículo
Como as correias de acessórios, estriadas ou trapezoidais, tem um fim de vida, nós lhe recomendamos:
- verificar regularmente o desgaste
- respeitar o intervalo de troca preconizado pelo construtor e/ou pela NTN-SNR
- substituir imediatamente uma correia danificada
Foco nas polias de acessórios
Os tensores criam a tensão adequada da correia de acessório. Eles permitem compensar as variações dos diferentes elementos usados, assim como o alongamento da correia devido ao desgaste. Escolher tensores de qualidade é crucial para o seu motor.
As tecnologias da NTN-SNR apresentam no mercado:
- tensores automáticos: eles absorvem os picos de tensão, previnem o deslizamento da correia e permitem a redução dos ruídos
- tensores mecânicos: o amortecimento se faz através de uma mola de tensão
- polias livres com nervuras, laterais ou padrão
Foco nos kits de acessórios
É a solução de reparação completa, que compreende a correia de acessórios, os tensores, as polias e qualquer outro componente necessário.
A vantagem do kit?
- Todos os componentes em uma única embalagem
- Nenhum erro de identificação
- Uma única referência a ser cadastrada
Foco nas polias Damper ou polias de vibrequim
A polia Damper amortece as vibrações devidas aos ciclos provenientes do vibrequim. Ela permite um funcionamento otimizado da correia e dos elementos envolvidos. Uma polia de qualidade garante um alto nível de proteção do motor e diminui os riscos de quebra dos elementos envolvidos.
Existem aproximadamente 200 referências de polias e dos kits Damper da NTN-SNR, as quais oferecem:
- regularidade de funcionamento
- um alto nível de absorção e de proteção do motor
- uma vida útil maior
Como elas são submetidas a condições de operação extremas, nós aconselhamos a realizar um controle visual das polias Damper a cada 60 mil km ou quando ocorrer a troca da correia de distribuição ou um dos outros elementos de acessórios.
Foco nos kits de polia Damper
É a solução de reposição completa, que inclui uma polia Damper e componentes de montagem.
A vantagem do kit?
- Todos os componentes em uma única embalagem
- Nenhum erro de identificação
- Uma única referência a ser gerada
- Um reparo de qualidade
Foco nas polias livre do alternador
A polia livre do alternador permite reduzir as variações vinculadas aos ciclos do motor como rotação e torque. Ela guia o alternador durante as fases de aceleração do vibrequim. Ela também permite preservar e ampliar a vida útil da correia e do sistema auxiliar.
As polias livres dos alternadores propostas pela NTN-SNR são desenvolvidas para:
- atender às condições de operação dos motores atuais que são mais complexos
- limitar os riscos de falhas do alternador
Para isso, recomendamos uma inspeção regular do bom funcionamento da polia livre do alternador e sua troca quando ocorrer a manutenção do sistema auxiliar.
Tudo sobre as peças de reposição automotivas em nossos folders Ver a DOCUMENTAÇÃO
Encontre todas as peças no catálogo on-line Acesse o e-Shop
Manufacturer recommendations, in the words of our expert
#PERFORMANCEINSIDE reside na amplitude da oferta, na complementariedade entre as gamas de distribuição e acessório, assim como no domínio dos requisitos técnicos. Como um fabricante original, a NTN-SNR garante a qualidade das peças de reposição. O grupo é o líder mundial em tensores hidráulicos de equipamentos originais. Os sistemas de distribuição equipados com produtos NTN-SNR são mais confiáveis e eficientes na manutenção.
Você tem uma pergunta técnica? ENTRE EM CONTATO CONOSCO