Conecte sus sentidos al futuro de la movilidad!
Desde hace más de 30 años, la invención del sensor de velocidad SNR ASB® es la prueba de nuestro dominio de la captación de señales.
Basándonos en esta experiencia, capitalizamos nuestro know-how interno, ofreciendo una nueva gama de sensores.

Oferta optimizada
80% de las necesidades de captadores cubiertas

Calidad premium
Rendimiento y longevidad del producto

Asistencia técnica
Asesoramiento, formación y soluciones personalizadas
Una amplia gama de sensores para una conducción más segura



Nuestra gama SNR contiene más de 1.500 sensores y está diseñada para satisfacer la creciente demandas en materia de electrificación, rendimiento, factores medioambientales y seguridad de los vehículos, lo que ayuda a proteger tanto a pasajeros como a peatones.
Una nueva experiencia de conducción




Gestión del motor y
seguridad del vehículo

Optimizar el rendimiento y la eficiencia del vehículo garantizando la seguridad de los sistemas
Los sensores de gestión del motor desempeñan un papel fundamental en la supervisión y el control de aspectos clave del funcionamiento del motor. Contribuyen a una conducción suave, reduciendo las emisiones y optimizando el rendimiento.

Sensor de posición del árbol de levas (CMP)
Detecta la posición y el movimiento del árbol de levas, crucial para el control de la distribución y la sincronización de las válvulas en un motor de combustión interna.

Sensor de posición del cigüeñal (CKP)
Detecta la rotación y la posición del cigüeñal. Es esencial para sincronizar la inyección de combustible y el encendido de las bujías.

Sensor de temperatura del motor (CTS)
Mide la temperatura del líquido refrigerante del motor, proporcionando información crucial para controlar la gestión térmica y mantener el buen funcionamiento del motor.
Comodidad y
seguridad humanas
Confort de conducción y seguridad inigualables para conductores, pasajeros y peatones.
Estos sensores desempeñan un papel crucial en la mejora de la conducción automóvil, contribuyendo eficazmente a un mejor control del vehículo mediante la transmisión de información relacionada con las ruedas.


Sensor de presión de los neumáticos (TPMS)
Controla la presión de los neumáticos en tiempo real, detecta las caídas de presión y alerta al conductor. Mejora la seguridad, la durabilidad de los neumáticos y la eficiencia energética del vehículo.

Sensor de velocidad de rotación de rueda (ASB®)
Mide la velocidad de rotación de las ruedas de un vehículo, proporcionando datos cruciales para el control de estabilidad y los sistemas antibloqueo de frenos (ASB®).

Garantizar el cumplimiento de las normas ecológicas y ayudar a reducir el impacto de un vehículo en el medio ambiente
Los sensores de gases de escape son elementos clave en:
Controlar las emisiones de partículas del vehículo,
Reducir las emisiones mejorando la eficiencia de la combustión de los vehículos,
Proteger los componentes del sistema de escape.

Sensor de presión de los gases de escape (EGP)
Mide la presión en el sistema de escape, crucial para controlar las emisiones y optimizar el rendimiento del motor.

Sensor de temperatura de los gases de escape (EGT)
Mide la temperatura de los gases de escape del motor, proporcionando datos esenciales para el control y la protección del motor, así como para optimizar el rendimiento y reducir las emisiones.
Más información sobre nuestra gama de sensores
Descargar el folleto
La opinión del experto

Aunque importante, ¡este lanzamiento es sólo el principio! Las referencias que lanzamos hoy cubren las aplicaciones térmicas, ya que son los vehículos para los que actualmente existe la necesidad de piezas de recambio. Pero el objetivo de esta gama es, por supuesto, ampliarse en los próximos meses y años para convertir a NTN Europe en un proveedor clave en el mercado de los sensores. Las ampliaciones de esta familia de producto tendrán como objetivo cubrir los últimos modelos de vehículos ligeros, ampliar la gama de vehículos pesados, apoyar la electrificación e integrar nuevos tipos de sensores con el fin de ofrecer siempre la oferta de sensores más amplia y coherente posible con los requisitos de nuestros clientes.
Mathilde COUILLEAUX, Responsable de la gama de sensores, NTN Automotive Aftermarket