La nuova Sede di NTN Europe ad Annecy (Francia)
Tra eco-responsabilità, innovazione e qualità della vita sul lavoro
Data del trasferimento: metà del 2026
A metà del 2026, NTN Europe aprirà le porte della nuova Sede europea. Questo progetto di grande portata accerta la volontà del Gruppo di coniugare prestazioni, modernità, eco-responsabilità e qualità della vita sul luogo di lavoro, al centro di una dinamica di trasformazione già avviata. Un investimento che riflette la strategia aziendale decisamente orientata verso il futuro. Questo edificio di nuova generazione esprime l'impegno di NTN Europe a rafforzare il proprio ruolo di protagonista industriale europeo innovativo e responsabile, in sintonia con le problematiche ambientali e le aspirazioni dei dipendenti di oggi e di domani.
Un ecosistema per rappresentare l'eccellenza industriale
La futura Sede centrale di NTN Europe è stata progettata come un vero e proprio luogo da vivere, che favorisce fluidità negli scambi, collaborazione e produttività. Esprime pienamente i valori di armonia e prestazioni promossi da NTN attraverso il concetto giapponese della filosofia Nameraka. Aiuterà i dipendenti ad una quotidianità lavorativa più fluida ed efficiente, che sia al contempo piacevole e stimolante.
Con oltre 10.000 m² di superficie, questo edificio accoglierà fino a 650 dipendenti e ospiterà i servizi centralizzati, i team operativi e il centro di Ricerca e Sviluppo, per sottolineare il ruolo fondamentale dell'innovazione nella strategia di NTN Europe.
Questo progetto emblematico segna una svolta nella trasformazione del Gruppo. Scegliendo di rimanere nella sede storica nel cuore di Annecy in Francia (dal 1916), NTN afferma la volontà di mantenere le proprie radici locali, rafforzando al contempo le sue ambizioni: diventare un autentico centro europeo di eccellenza industriale, impegnato e orientato verso il futuro.
Un edificio progettato con un’impronta ecologica, impegnato verso il futuro
L'edificio punta alle certificazioni ambientali BREEAM Very Good (prestazioni ambientali per costruzione sostenibile) e BBCA (Edificio con Basso tenore di Carbonio).
L'edificio soddisfa standard severi e rigorosi in termini di eco-responsabilità e prestazioni energetiche:
- 520 m² di pannelli fotovoltaici per un’autonomia energetica delle attività terziarie quasi totale
- Materiali sostenibili con bassa impronta di carbonio: la maggior parte della struttura è realizzata in legno per un eccellente isolamento termico
- Edificio bioclimatico con ottimizzazione dei flussi di calore
- Gestione intelligente e recupero delle acque piovane
- Tetto con copertura a “shed” per massimizzare la luce naturale, ridurre la necessità di illuminazione artificiale e prevenire il surriscaldamento
- 130 alberi piantati per favorire la biodiversità, migliorare la qualità dell'aria e creare un ambiente rilassante per la vita quotidiana
- Parcheggio per biciclette (quasi 250 posti) e colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Prestazioni ambientali previste:
70%
di consumo energetico
in meno
-380
tonnellate di emissioni
di CO₂ all'anno
-50%
di riduzione del consumo
di acqua



Verso nuovi modus operandi per migliorare le prestazioni

Con questa nuova Sede centrale, NTN fa un ulteriore passo avanti reinventando gli ambienti di lavoro e offrendo una nuova esperienza ai propri dipendenti.
Questo progetto è una risposta ai cambiamenti delle modalità lavorative delle persone e della società nel suo insieme. In linea con i principi del flex-office (senza ufficio dedicato) e del benessere sul lavoro, la futura Sede centrale mira a favorire la circolazione di persone, idee e progetti. Ogni spazio è progettato per soddisfare le molteplici esigenze dei dipendenti: collaborazione, creatività, concentrazione, sviluppo delle competenze, ecc.
- Spazi collaborativi e flessibili
- Un atrio centrale e un'organizzazione in zone
- Luoghi di scambio e socializzazione: caffetterie, terrazze, tetti con vista, ecc.
- Ambienti di lavoro informali: bolle di concentrazione, atrio, ecc.
Un edificio dedicato per il 50% agli scambi, che favorisce creatività, comfort e concentrazione.
"Questa nuova Sede rappresenta la nostra volontà di unire prestazioni operative, benessere sul lavoro e responsabilità ambientale. Un progetto che accomuna tutti i nostri team".
Christophe Ulrici, Vice Presidente Acquisti, Qualità, Sicurezza & Corporate Governance in NTN Europe
“Il nostro obiettivo è offrire un ambiente di lavoro conviviale, moderno e responsabile a tutti i nostri dipendenti”.
Laurent Lebrun Damiens, Responsabile CSR NTN Europe
"La nostra ambizione è chiara: rendere questa Sede un luogo che ispiri, unisca le persone e invogli a venire a lavorare ogni giorno".
Camille Ducoulombier, Dip. Risorse Umane in NTN Europe
New NTN Europe headquarters: between eco-responsibility and well-being at work
A flagship project for NTN Europe