Patrocinio de rally

¡Empiece la carrera con nosotros hacia el WRC2!

Equipo femenino: Sarah Rumeau y Julie Amblard

Desde 2023, NTN Europe se enorgullece de apoyar al equipo femenino de rally Julie Amblard y Sarah Rumeau. En 2025, las campeonas dan un nuevo paso al participar por primera vez en las carreras del Campeonato Mundial de Rallyes WRC2. Como parte de la asociación, NTN suministra 64 rodamientos para equipar su Citroën C3 Rally2 en esta nueva temporada de rallyes. 

 le

Sarah Rumeau and Julie Amblard -NTN Rallye team

Socio de una pasión y valores  en común 


En NTN Europe, estamos orgullosos de apoyar el recorrido de Sarah Rumeau y Julie Amblard, una tripulación femenina de alto nivel que encarna la determinación, la excelencia y la audacia en un mundo exigente. 

Esta asociación va mucho más allá del deporte. Refleja nuestro compromiso con: 

  • Valorizar el talento femenino en el deporte del motor 
  • Fomentar carreras inspiradoras
  • Compartir valores fuertes: rendimiento, innovación, perseverancia 

A través de su pasión y su voluntad de superación, Sarah y Julie ilustran perfectamente el espíritu de Nameraka, esa búsqueda de armonía y fluidez que guía a nuestra empresa hacia el progreso continuo.  

 

Un dúo inspirador, una ambición compartida 

Sarah y Julie encarnan la pasión y la determinación en el mundo del rally.

Juntas, han ganado dos títulos de Campeonas de Francia de Asfalto, uno de ellos en 2022, y ahora acceden a la prestigiosa categoría WRC2.  Estos logros demuestran su constante progreso y su creciente competitividad en el escenario del rally internacional. 

Sarah Rumeau - Rallye Pilot

Sarah Rumeau : Piloto francesa   

«Mi primer triunfo me demostró que todo es posible».

Sarah tiene un verdadero talento para conducir. Ela se inició en el mundo del rally en 2021 y ganó el campeonato de Francia en su primera temporada. Desde entonces, su progresión ha sido vertiginosa. 

Julie Amblard Rallye Co-pilot

Julie Amblard : copiloto francesa   

«El rally es una historia de familia. Hoy en día, se ha convertido en mi misión». 

Como copiloto desde 2010, aporta al dúo su rigor estratégico y su sentido de la anticipación. Una verdadera estratega de carreras, que ha sabido imponerse en el medio y sus consejos llevan al dúo hacia la victoria. 

Julie and Sarah in WRC2 Rallye race

Un ambicioso programa de carreras en 2025  

Este año, las dos campeonas participarán en 13 carreras del Campeonato de Francia de Tierra y Asfalto, así como en 6 carreras del WRC2, del Campeonato Mundial de Rallyes (WRC), incluidas las prestigiosas carreras de Montecarlo y Arabia Saudí.  

Seguiremos toda su trayectoria en este año de competición. Descubra aquí el programa completo de su temporada 2025. 

Discubrir la temporada 2025

¡Lo soñaban y lo han conseguido!

En enero, Julie y Sarah tomaron la salida por primera vez en un rally WRC2, y no en uno cualquiera: el mítico Rally de Montecarlo. Un debut intenso para este apasionado dúo, que este año participará en siete pruebas del Campeonato del Mundo. Nuevo ritmo, nuevas exigencias, nuevo coche: este salto a otro nivel de competición marca un punto de inflexión en sus carreras.

Revive con ellas esta primera inmersión en el mundo del WRC: una experiencia llena de adrenalina, aprendizaje y pasión por la conducción, que quedará grabada como un momento fundacional.

Cada carrera se convierte en un verdadero laboratorio para
nuestro departamento de I+D, al servicio de la innovación de NTN.

NTN Europe, socio clave del rendimiento

Para esta temporada de WRC2, el Citroën C3 Rally2 de Sarah y Julie está equipado con rodamientos de rueda SNR especialmente diseñados para hacer frente a las condiciones más extremas. Rodamientos de alto rendimiento, diseñados para el rally. Estos rodamientos, desarrollados en nuestra sede de Annecy, combinan precisión, robustez y fiabilidad: 

  • Gran diámetro para una mejor rigidez y un agarre optimizado
  • Arquitectura de bolas de contacto oblicuo, montada en tándem para un ahorro de masa y una integración más fácil
  • Conforme a la normativa WRC Rally1, con un diámetro interior de ø100 mm, el máximo permitido
  • Versión de competición de un producto industrial probado: anillos reforzados, mejor estanqueidad, grasa de alto rendimiento 
«NTN Europe lleva varias décadas acompañando al automovilismo : en circuito, rally y rally raid. Acompañar a un equipo de primer nivel en WRC2 es una oportunidad valiosa para que nuestra dirección de I+D mejore nuestros productos»


Christophe Nicot
Director de Investigación e Innovación de NTN Europe

Zoom sobre el Citroën C3 Rally2

Un concentrado de potencia, agilidad y precisión, equipado para superar los límites:

  • Transmisión a las cuatro ruedas 
  • Motor turbo de 1,6 L - 280 CV 
  • Suspensiones reforzadas
  • Y ahora, rodamientos SNR

Com Sarah y Julie, compartimos la misma pasión: superar los límites y apuntar siempre más alto.    

¡Siga su temporada en nuestras redes sociales y viva esta aventura con nosotros!

 Siguir la temporada 2025

News

NTN Europe renueva su compromiso con el dúo Rumeau-Amblard
para la temporada 2025


Leer más