Üretiminizde daha yüksek standartları yakalamak için tek ihtiyacınız güvenilir ürünlerimizdir.
NTN, gıda işleme endüstrisine yönelik eksiksiz bir ürün yelpazesine sahiptir. Sertifikalı ürünlerimiz, bu sektörün katı standartlarına ve düzenlemelerine uygundur.
Pazarın tüm segmentlerine uygun çözümler
Sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi sayesinde hammaddeden bitmiş ürüne, üretiminizin tüm aşamalarındaki her türlü gereksinimi karşılayan profesyonel çözümler sunuyoruz. Sağlık ve hijyen şartlarına uygun ve sürdürülebilir bir üretim sürecine sahip olmanızı sağlamak üzere firmanıza özel çözümler geliştiriyoruz.

Gıda işleme endüstrisine yönelik geniş kapsamlı ürün yelpazemizi inceleyin BROŞÜRÜ indirin
Gıda endüstrisine yönelik rulmanlar: NTN en kaliteli ürünleri sunar
NTN ürünlerini kullanarak elde edeceğiniz avantajlar nelerdir?
Daha uzun ömürlü rulmanlar
Ürünlerimizi geliştirirken nem seviyeleri, sıcaklıklar, ince parçacıklar, basınçlı yıkama, temizlik maddeleri ve yüksek hacimli üretim gibi sektörün profesyonellerinin karşılaştığı zorlukları ve kısıtlamaları göz önünde bulundurarak; en zorlu ortamlarda bile rulmanların kullanım ömrünü uzatıyoruz.
Makinelerinizde sürekli yüksek performans
Makinelerin çalışmadığı zamanlar tüm işletmelerin finansmanını zorlar. En uygun ürünlerin kullanılması, ekipman performansını arttırıp üretim seviyelerini yükseltecektir.
Düşük bakım maliyetleri
Sürekli olarak yüksek kaliteli ürünler kullanmanız, bakım aralıklarınızı uzatıp kontrol altına alarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Rulmanlarımız, piyasada sağlam tasarımları ve üst düzey güvenilirlikleri ile bilinmektedir.
Gıda işleme endüstrisi uygulamalarına dair kısıtlamaları ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış rulmanlar
Gıda kalitesini korumaya ve üretimde sürekli verimlilik sağlamaya yönelik geniş kapsamlı ürün yelpazesi. NTN, sektörün özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek için pazarın önde gelen yiyecek ve içecek profesyonelleriyle birlikte çalışır.
- Paslanmaz çelik bilyalı rulmanlar: Bu grupta yer alan sabit bilyalı rulmanlar korozyona karşı 70 kat daha dayanıklıdır, bu da nemli ve tuzlu ortamlar ile sık yıkanan alanlar için ideal bir çözüm oldukları anlamına gelir.
- Termoplastik rulman üniteleri: Bu rulman üniteleri temiz bir üretim ortamı sağlamak için gıdaya uygun gres ile yağlanmaktadır. Tasarımları kir birikimini önleyecek şekildedir. Yıkama işlemleri esnasında ekstra koruma sağlamak için uç kapakları takılabilir. Aynı zamanda LubSolid® rulman insertleriyle uyumludurlar.
- Paslanmaz çelik rulman üniteleri: Premium kalite çelikten imal edilmiş olmaları sayesinde en yüksek korozyon direnci sağlanmış olup; termoplastik rulman ünitelerinden daha ağır yüklere dayanabilirler. Nem ve kirle mücadele etmek için elastomer keçeler ve kapaklar ile tedarik edilmektedirler. Ayrıca gıdaya uygun gres ile yağlanırlar ve LubSolid® rulman insertlerimizle uyumludurlar.
- Topline serisi: Yağları, iç boşlukları ve yüzey işlemleri ocaklarda, fırınlarda ve soğuk hava depolarında tipik olarak karşılaşılan sıcaklıklara uygun bilyalı rulmanlar.
- Lineer hareket: Paslanmaz çelikten imal edilmiş lineer modül ve bilyalı burç ürün grupları sunuyoruz. Modüllerimiz kir birikimini önlemek ve sistemde sızdırmazlık bütünlüğünü korumak üzere özel olarak tasarlanmıştır, böylece her zaman için üretim zincirinin temiz kalması sağlanmış olur. Belirli uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için özel olarak da tasarlanabilirler.
- Yağlama çözümleri: Uygulamalarınızın performansını yükseltmek ve bakım sürelerini en aza indirmek için uygun maliyetli ve kullanımı kolay yağlayıcılar ve yağlama sistemleri. Food ve Food AL gresleri, gıda maddeleriyle tesadüfi temasın mümkün olduğu üretim alanları için özel olarak tasarlanmıştır (NSF-H1 uyumlu). Food AL ayrıca Helal sertifikalıdır.
SENTINEL SERİSİ: Uygulamaların ve ürünlerin tam güvenliğini sağlamaya yönelik PREMIUM ürün grubu. SENTINEL serisinde yer alan tüm rulmanlar, size aşağıda belirtilen avantajları sağlamak amacıyla NSF kategorisinden H1 sertifikalı gıda sınıfı katı yağlayıcı ile yağlanmaktadır:
- Rulmanların ömür boyu yağlanması
- Yüksek basınçlı yıkamaya karşı dayanıklılık
- Oynak yataklı rulmanlarda gres sızıntılarının ortadan kalkması
- Gıda zincirlerinde kirlenmenin önlenmesi
- Kirlilik bariyerine %100 uyum
- Çevrenin korunmasına katkı
Paslanmaz çelik bilyalı rulmanlarımızın yanı sıra termoplastik veya paslanmaz çelik rulman üniteleri ile birleştirilmiş paslanmaz çelik insert rulmanlarımız da mevcuttur.
Güvenlik, verimlilik ve eko-sorumluluk kazanın.
Gıda işleme endüstrisine yönelik SENTINEL SERİSİ ürün yelpazemizi keşfedin BROŞÜRÜ indirin

Basınçlı yıkamaya karşı dayanıklılık: Uzmanımız anlatıyor
Gıda işleme endüstrisinin zorlu koşullarına dayanıklı çözümlerin öncülüğünü gerçekleştirmek için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalıştık: SENTINEL SERİSİ.
Giderek daha da katı bir hal alan standartlar, kuruluşların üretim zincirindeki tüm bileşenlere daha da dikkat etmelerini gerektirmektedir. Yüksek derecede agresif temizlik maddeleri ile sık sık basınçlı yıkama yapıldığı düşünüldüğünde, rulman parçalarının nelere dayanması gerektiğini hayal etmek zor değildir. Çoğu durumda, yağlayıcı olarak kullanılan gıda sınıfı gres yıkamayla atılır, çözülür ve sık sık yeniden yağlama gerektirir veya rulmanın değiştirilmesi gerekir.
Bir üretici olarak bizim yaşadığımız zorluk, rulmandan yiyeceklerin bulunduğu bölgelere hiçbir şeyin sızmamasını garanti ederken aynı zamanda korozyona da dayanıklı ve yağlayıcının yıkama ile akmasını engelleyecek su geçirmez bir tasarıma sahip bir çözüm geliştirmekti.SENTINEL SERİSİ, bu temel kriterleri karşılayan, yani üretim zinciri ortamının korunmasına uygun bir çözümdür.

İhtiyaçlarınızı bizimle paylaşmak mı istiyorsunuz? BİZE ULAŞIN