Mai jos veți găsi comunicatele și dosarele de presă ale NTN în Europa privind structura acesteia, produsele, serviciile, tehnologiile, inovațiile sale etc.
Presă

Tecnologia NTN-SNR ASB®, 20 anni di successi
Nel 1997, NTN-SNR ha avviato la produzione in serie del cuscinetto ASB®, concetto innovatore della misurazione della velocità della ruota, per il quale, lo stesso anno, è stata premiata...

Press kit: Automechanika Frankfurt - From 13th to 17th September 2016
At the Automechanika 2016 trade fair, which will run from 13th to 17th September 2016 in Frankfurt, NTN-SNR is launching two new ranges: a range of constantvelocity (CV) joint kits intended for...

The NTN-SNR Polipump has a good track record with Véolia
Since its launch in 2012, the NTN-SNR Polipump has been a real success. This multipoint unit offers up to 35 lubricating points with a pressure of 80 bar per point and easy and efficient...


Le E-Wazuma de NTN-SNR et Lazareth en vedette au salon du 2 roues à Lyon Eurexpo les 4, 5 et 6 mars
Le E-Wazuma développé par NTN-SNR et le constructeur français Lazareth sera exposé en vedette au salon du 2 roues qui se tient à Lyon Eurexpo du 4 au 6 mars 2016. Le E-Wazuma, version électrique...


Jeu de tête récompensé chez NTN-SNR !
Sportifs et grand public ont également joué avec leur tête aux Corporate Games 2015. Le 21 juillet, NTN-SNR a offert des packs sportifs aux 10 vainqueurs du quizz organisé sur son stand. Une belle...

NTN-SNR offers a beautiful showcase for innovation at the HANOVER MESSE 2015
Several thousand professionals are expected at the NTN-SNR stand, for the international meeting of the industry, which will be held from 13th to 17th April in Hanover, Germany.
The third...


Le véhicule à moteurs-roues électriques de NTN-SNR et Lazareth
Le 10 juin, les clés du véhicule électrique de NTN-SNR et Lazareth, ont été remises au Maire d’Annecy et au président du CITIA, pour une année d’utilisation quotidienne, qui commence avec la...