Presse

Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.

86 Ergebnis(se)X
DP- Automechanika
September 2024 - Märkte

AUTOMECHANIKA-MESSE

Eine der zentralen Wachstumsstrategien von NTN Europe ist die Erweiterung seines Aftermarket-Sortiments. In diesem Jahr beschleunigt der Zulieferer diesen Bereich durch die Einführung zweier neuer…

Lesen Sie den Artikel:
NTN AUTOMECHANIKA
Juni 2024 - Innovation, Märkte

NTN Europe präsentiert zahlreiche Produktneuheiten auf der Automechanika Frankfurt

Auch in diesem Jahr ist NTN Europe vom 10. bis 14. September 2024 wieder auf der Automechanika in Frankfurt anzutreffen.
Der führende Hersteller wird alle seine Produktgruppen in Halle 4,…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-kit-dgbb
Oktober 2019 - Gruppe

NTN-SNR pursues the roll-out of CM internal clearance on its range of deep-groove ball bearings

In step with a process launched last year, CM internal clearance is now spreading to the whole range of deep-groove ball bearings so that bore diameter codes 00 to 06 are also available in the…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_emo
September 2019 - Märkte

NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen

Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-press
July 2019 - Gruppe

NTN-SNR : Offizieller Sponsor von Mika Moszicke in der DEKM Saison 2019

In Zukunft tritt Mika Moszicke (Startnummer E17) mit der Unterstützung von NTN-SNR in der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft in insgesamt fünf Rennen an. Die DEKM ist als weltweit erste…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-learn
July 2019 - Gruppe

„LEARN“, das neue Ausbildungsprogramm von NTN-SNR

Um den gestiegenen Bedarf an Fachkräften zu decken, startete NTN-SNR im November 2019 in Frankreich ein neues Ausbildungsprogramm. Das einzigartige Ausbildungszentrum am Luftfahrttechnikstandort…

Lesen Sie den Artikel:
launching-srb-zz
Juni 2019 - Innovation

KIZEI®: Das neue exklusive sortiment an pendelrollenlagern

Die neuen, zukunftsweisenden Pendelrollenlager von NTN-SNR sind durch Metallschilde geschützt und zeichnen sich durch eine höhere Effizienz in der Produktion, niedrigere Wartungskosten, ISO-…

Lesen Sie den Artikel:
award-magna
Februar 2019 - Innovation, Märkte

Award: Das NTN-SNR Sensorlager wird von MAGNA als Innovation des Jahres ausgezeichnet

NTN-SNR ROULEMENTS (Weltmarktführer im Bereich Wälzlager) und EFI AUTOMOTIVE (Sensorspezialist) setzen sich für die Antriebe der Zukunft ein: Die Unternehmen entwickelten in Kooperation ein…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_lazareth_lmv496
Februar 2019 - Innovation, Märkte

NTN-SNR unterstützt LAZARETH bei der Entwicklung einer Weltneuheit Erstes fliegendes Motorrad mit Elektroantrieb – die LMV 496

NTN-SNR präsentiert gemeinsam mit dem französischen Fahrzeugbauer LAZARETH das erste fliegende Motorrad mit Elektroantrieb, die LMV 496. Es ist bereits das dritte gemeinsame Innovationsprojekt der…

Lesen Sie den Artikel:
smarttemp-press-release
Februar 2019 - Märkte

SmartTEMP von NTN-SNR: für die sicherste und zuverlässigste Erwärmung von Wälzlagern

NTN-SNR Roulements bringt mit SmartTEMP eine neue Baureihe von Induktionsanwärmgeräten auf den Markt. Die Geräte zeichnen sich durch eine umfassende Temperatursteuerung aus, wodurch die…

Lesen Sie den Artikel: