Presse

Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.

58 Ergebnis(se)X
ntn-snr_emo
September 2019 - Märkte

NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen

Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-press
July 2019 - Gruppe

NTN-SNR : Offizieller Sponsor von Mika Moszicke in der DEKM Saison 2019

In Zukunft tritt Mika Moszicke (Startnummer E17) mit der Unterstützung von NTN-SNR in der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft in insgesamt fünf Rennen an. Die DEKM ist als weltweit erste…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-learn
July 2019 - Gruppe

„LEARN“, das neue Ausbildungsprogramm von NTN-SNR

Um den gestiegenen Bedarf an Fachkräften zu decken, startete NTN-SNR im November 2019 in Frankreich ein neues Ausbildungsprogramm. Das einzigartige Ausbildungszentrum am Luftfahrttechnikstandort…

Lesen Sie den Artikel:
launching-srb-zz
Juni 2019 - Innovation

KIZEI®: Das neue exklusive sortiment an pendelrollenlagern

Die neuen, zukunftsweisenden Pendelrollenlager von NTN-SNR sind durch Metallschilde geschützt und zeichnen sich durch eine höhere Effizienz in der Produktion, niedrigere Wartungskosten, ISO-…

Lesen Sie den Artikel:
automechanika-innovation-award
September 2018 - Innovation

Pressemappe: NTN-SNR auf der AUTOMECHANIKA 2018

Die Entwicklungsstrategie von NTN-SNR basiert auf drei Hauptachsen: starke Innovation, Präsenz in wichtigen strategischen Märkte und eine Zukunft, die durch zahlreiche Investitionen unterstützt…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_steel
Juni 2018 - Märkte

Starker Wachstum bei NTN-SNR dank Premium-Wälzlager für die europäische Stahlindustrie

NTN-SNR konnte in den letzten zwei Jahren seinen Umsatz mit Premiumwälzlagern für die Stahlindustrie kräftig steigern. Mit einer starken Präsenz in Europa und den GUS-Ländern ist NTN-SNR ein…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_100th_anniversary
April 2018 - Gruppe

NTN-SNR feiert 100-jähriges Bestehen

NTN-SNR Roulements tritt 2018 dem exklusiven Club der einhundert Jahre alten Unternehmen in Frankreich bei. Es ist ein doppeltes Jubiläum: Eines für die NTN Corporation und eines für NTN-SNR, das…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_equipauto
Oktober 2017 - Märkte

Pressemappe: NTN-SNR EQUIP’AUTO 2017

NTN-SNR, Marktführer im Automobilsektor. NTN-SNR ist Spezialist für automobile Anwendungen. 70% der Aktivitäten sind dem OEM Business gewidmet. Praktisch alle Fahrzeughersteller weltweit zählen zu…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-ensures-the-quality-of-its-customs-processes
November 2016 - Gruppe

NTN-SNR ensures the quality of its customs processes

NTN-SNR acquired AEO (Authorised Economic Operator) status, as certified by the Léman Customs Directorate on 27 September 2016. This European certification consecrates NTNSNR's approach to…

Lesen Sie den Artikel:
pressrelease
November 2016 - Gruppe

NTN-SNR présente une offre globale du guidage linéaire au roulement pour toutes les chaines de packaging

NTN-SNR est présente pour la première fois au salon All for Pack à Paris du 14 au 17 novembre pour présenter son offre globale pour les chaines de packaging. Celle-ci se décline avec une gamme…

Lesen Sie den Artikel: