Presse

Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.

99 Ergebnis(se)X
NTN-SNR ROULEMENTS diventa NTN Europe
April 2023 - Gruppe

NTN-SNR ROULEMENTS wird zu NTN Europe

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-kit-dgbb
Oktober 2019 - Gruppe

NTN-SNR pursues the roll-out of CM internal clearance on its range of deep-groove ball bearings

In step with a process launched last year, CM internal clearance is now spreading to the whole range of deep-groove ball bearings so that bore diameter codes 00 to 06 are also available in the…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_emo
September 2019 - Märkte

NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen

Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-press
July 2019 - Gruppe

NTN-SNR : Offizieller Sponsor von Mika Moszicke in der DEKM Saison 2019

In Zukunft tritt Mika Moszicke (Startnummer E17) mit der Unterstützung von NTN-SNR in der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft in insgesamt fünf Rennen an. Die DEKM ist als weltweit erste…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-learn
July 2019 - Gruppe

„LEARN“, das neue Ausbildungsprogramm von NTN-SNR

Um den gestiegenen Bedarf an Fachkräften zu decken, startete NTN-SNR im November 2019 in Frankreich ein neues Ausbildungsprogramm. Das einzigartige Ausbildungszentrum am Luftfahrttechnikstandort…

Lesen Sie den Artikel:
launching-srb-zz
Juni 2019 - Innovation

KIZEI®: Das neue exklusive sortiment an pendelrollenlagern

Die neuen, zukunftsweisenden Pendelrollenlager von NTN-SNR sind durch Metallschilde geschützt und zeichnen sich durch eine höhere Effizienz in der Produktion, niedrigere Wartungskosten, ISO-…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-kit-chain
Juni 2019 - Märkte

NTN-SNR führt eine neue Produktreihe von Steuerkettensätzen ein

NTN-SNR erweitert sein Angebot für das Modul Motorsteuerung und bringt 22 Steuerkettensätze auf den Markt. Diese Produktreihe ist für die beliebtesten europäischen und asiatischen Fahrzeuge…

Lesen Sie den Artikel:
press-release-timing-catalogue-ntn-snr
März 2019 - Märkte

#PERFORMANCEINSIDE: Der neue Motorsteuerungs-Katalog 2019 von NTN-SNR NTN-

NTN-SNR bietet einen neuen Katalog zur Motorsteuerung für PKW und leichte NFZ für das Jahr 2019 im freien Ersatzteilmarkt an.

Lesen Sie den Artikel:
award-magna
Februar 2019 - Innovation, Märkte

Award: Das NTN-SNR Sensorlager wird von MAGNA als Innovation des Jahres ausgezeichnet

NTN-SNR ROULEMENTS (Weltmarktführer im Bereich Wälzlager) und EFI AUTOMOTIVE (Sensorspezialist) setzen sich für die Antriebe der Zukunft ein: Die Unternehmen entwickelten in Kooperation ein…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_lazareth_lmv496
Februar 2019 - Innovation, Märkte

NTN-SNR unterstützt LAZARETH bei der Entwicklung einer Weltneuheit Erstes fliegendes Motorrad mit Elektroantrieb – die LMV 496

NTN-SNR präsentiert gemeinsam mit dem französischen Fahrzeugbauer LAZARETH das erste fliegende Motorrad mit Elektroantrieb, die LMV 496. Es ist bereits das dritte gemeinsame Innovationsprojekt der…

Lesen Sie den Artikel: