Presse

Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.

99 Ergebnis(se)X
Dossier de presse salon Eurobike 2023
Juni 2023 - Märkte

Eurobike presskit

NTN Europe nimmt an der Eurobike teil, der führenden internationalen Fachmesse für die Fahrrad- und Mobilitätsbranche, die vom 21. bis 25. Juni 2023 in Frankfurt stattfindet

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-kit-dgbb
Oktober 2019 - Gruppe

NTN-SNR pursues the roll-out of CM internal clearance on its range of deep-groove ball bearings

In step with a process launched last year, CM internal clearance is now spreading to the whole range of deep-groove ball bearings so that bore diameter codes 00 to 06 are also available in the…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_emo
September 2019 - Märkte

NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen

Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-press
July 2019 - Gruppe

NTN-SNR : Offizieller Sponsor von Mika Moszicke in der DEKM Saison 2019

In Zukunft tritt Mika Moszicke (Startnummer E17) mit der Unterstützung von NTN-SNR in der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft in insgesamt fünf Rennen an. Die DEKM ist als weltweit erste…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-learn
July 2019 - Gruppe

„LEARN“, das neue Ausbildungsprogramm von NTN-SNR

Um den gestiegenen Bedarf an Fachkräften zu decken, startete NTN-SNR im November 2019 in Frankreich ein neues Ausbildungsprogramm. Das einzigartige Ausbildungszentrum am Luftfahrttechnikstandort…

Lesen Sie den Artikel:
launching-srb-zz
Juni 2019 - Innovation

KIZEI®: Das neue exklusive sortiment an pendelrollenlagern

Die neuen, zukunftsweisenden Pendelrollenlager von NTN-SNR sind durch Metallschilde geschützt und zeichnen sich durch eine höhere Effizienz in der Produktion, niedrigere Wartungskosten, ISO-…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr-kit-chain
Juni 2019 - Märkte

NTN-SNR führt eine neue Produktreihe von Steuerkettensätzen ein

NTN-SNR erweitert sein Angebot für das Modul Motorsteuerung und bringt 22 Steuerkettensätze auf den Markt. Diese Produktreihe ist für die beliebtesten europäischen und asiatischen Fahrzeuge…

Lesen Sie den Artikel:
press-release-timing-catalogue-ntn-snr
März 2019 - Märkte

#PERFORMANCEINSIDE: Der neue Motorsteuerungs-Katalog 2019 von NTN-SNR NTN-

NTN-SNR bietet einen neuen Katalog zur Motorsteuerung für PKW und leichte NFZ für das Jahr 2019 im freien Ersatzteilmarkt an.

Lesen Sie den Artikel:
award-magna
Februar 2019 - Innovation, Märkte

Award: Das NTN-SNR Sensorlager wird von MAGNA als Innovation des Jahres ausgezeichnet

NTN-SNR ROULEMENTS (Weltmarktführer im Bereich Wälzlager) und EFI AUTOMOTIVE (Sensorspezialist) setzen sich für die Antriebe der Zukunft ein: Die Unternehmen entwickelten in Kooperation ein…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_lazareth_lmv496
Februar 2019 - Innovation, Märkte

NTN-SNR unterstützt LAZARETH bei der Entwicklung einer Weltneuheit Erstes fliegendes Motorrad mit Elektroantrieb – die LMV 496

NTN-SNR präsentiert gemeinsam mit dem französischen Fahrzeugbauer LAZARETH das erste fliegende Motorrad mit Elektroantrieb, die LMV 496. Es ist bereits das dritte gemeinsame Innovationsprojekt der…

Lesen Sie den Artikel: