Пресса

Ниже Вы найдете пресс-релизы, а также информацию об NTN в Европе: структура компании, продукция, услуги, технологии, инновации и многое другое!

34 результат(ы)X
automechanika-innovation-award
сентября 2018 - Инновация

ПРЕСС-КИТ: КОМПАНИЯ NTN-SNR НА ВЫСТАВКЕ AUTOMECHANIKA 2018

NTN-SNR использует стратегию развития, в основе которой лежат три главных направления: мощный инновационный потенциал; присутствие на стратегически важных и перспективных рынках, поддерживаемых…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr_steel
июня 2018 - Рынки

NTN-SNR показывает значительный рост на европейских рынках металлургической промышленности благодаря подшипникам премиум качества

За последние два года компания NTN-SNR показала значительный рост продаж высокотехнологичных подшипников для металлургической промышленности. Компания NTN-SNR занимает прочную позицию в Европе и…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr_agriculture
апреля 2018 - Рынки

Теперь экспертный опыт NTN-SNR на сельскохозяйственном рынке доступен для всех

Благодаря структурированию информации о 80 типах продукции, включая подшипники, подшипниковые корпуса, уплотнения и решения по обслуживанию, компания NTN-SNR может поделиться своим опытом и…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr_ball_bearings_cm_clearance
ноября 2017 - Компания

Новый радиальный зазор СМ Даже простой подшипник заслуживает высокого качества!

NTN улучшает качество стандартных подшипников и представляет радиальные шарикоподшипники с зазором CM.
Изначально разработанная для применения в электромоторах, эта японская технология…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr-ensures-the-quality-of-its-customs-processes
ноября 2016 - Компания

NTN-SNR ensures the quality of its customs processes

NTN-SNR acquired AEO (Authorised Economic Operator) status, as certified by the Léman Customs Directorate on 27 September 2016. This European certification consecrates NTNSNR's approach to…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
ноября 2016 - Компания

NTN-SNR présente une offre globale du guidage linéaire au roulement pour toutes les chaines de packaging

NTN-SNR est présente pour la première fois au salon All for Pack à Paris du 14 au 17 novembre pour présenter son offre globale pour les chaines de packaging. Celle-ci se décline avec une gamme…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
сентября 2016 - Рынки

Press kit: Automechanika Frankfurt - From 13th to 17th September 2016

At the Automechanika 2016 trade fair, which will run from 13th to 17th September 2016 in Frankfurt, NTN-SNR is launching two new ranges: a range of constantvelocity (CV) joint kits intended for…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
июля 2016 - Компания

The NTN-SNR Polipump has a good track record with Véolia

Since its launch in 2012, the NTN-SNR Polipump has been a real success. This multipoint unit offers up to 35 lubricating points with a pressure of 80 bar per point and easy and efficient…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
июля 2016 - Рынки

NTN-SNR have developed a wireless position-measuring system for their linear modules

NTN-SNR have developed a linear module featuring a wireless position-measuring sensor built into the linear guidance system. Its compactness, ease of implementation and lack of wires make it a…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
июня 2016 - Рынки

NTN-SNR's wide product range, modularity and innovations cover all automated movement needs

For the first time, NTN-SNR shall take part in Automatica, the international trade fair for robotics, automation and mechatronics to be held from 21 to 24 June in Munich. NTN-SNR is a major player…

Прочтите пресс-релиз: