Ниже Вы найдете пресс-релизы, а также информацию об NTN в Европе: структура компании, продукция, услуги, технологии, инновации и многое другое!
Пресса

ПРЕСС-КИТ: КОМПАНИЯ NTN-SNR НА ВЫСТАВКЕ AUTOMECHANIKA 2018
NTN-SNR использует стратегию развития, в основе которой лежат три главных направления: мощный инновационный потенциал; присутствие на стратегически важных и перспективных рынках, поддерживаемых…

Теперь экспертный опыт NTN-SNR на сельскохозяйственном рынке доступен для всех
Благодаря структурированию информации о 80 типах продукции, включая подшипники, подшипниковые корпуса, уплотнения и решения по обслуживанию, компания NTN-SNR может поделиться своим опытом и…

Tecnologia NTN-SNR ASB®, 20 anni di successi
Nel 1997, NTN-SNR ha avviato la produzione in serie del cuscinetto ASB®, concetto innovatore della misurazione della velocità della ruota, per il quale, lo stesso anno, è stata premiata…

Press kit: Automechanika Frankfurt - From 13th to 17th September 2016
At the Automechanika 2016 trade fair, which will run from 13th to 17th September 2016 in Frankfurt, NTN-SNR is launching two new ranges: a range of constantvelocity (CV) joint kits intended for…



Le E-Wazuma de NTN-SNR et Lazareth en vedette au salon du 2 roues à Lyon Eurexpo les 4, 5 et 6 mars
Le E-Wazuma développé par NTN-SNR et le constructeur français Lazareth sera exposé en vedette au salon du 2 roues qui se tient à Lyon Eurexpo du 4 au 6 mars 2016. Le E-Wazuma, version électrique…


Jeu de tête récompensé chez NTN-SNR !
Sportifs et grand public ont également joué avec leur tête aux Corporate Games 2015. Le 21 juillet, NTN-SNR a offert des packs sportifs aux 10 vainqueurs du quizz organisé sur son stand. Une belle…

NTN-SNR offers a beautiful showcase for innovation at the HANOVER MESSE 2015
Several thousand professionals are expected at the NTN-SNR stand, for the international meeting of the industry, which will be held from 13th to 17th April in Hanover, Germany.
The third…