Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.
Presse

NTN-SNR macht die Welt "Nameraka" und stellt die neue visuelle Identität vor
NTN-SNR verfügt über eine mehr als 100-jährige Erfahrung in einer Vielzahl von Sektoren wie der Industrie, der Luft- und Raumfahrt und der Automobilbranche und weiß, wie man sich an…

NTN-SNR pursues the roll-out of CM internal clearance on its range of deep-groove ball bearings
In step with a process launched last year, CM internal clearance is now spreading to the whole range of deep-groove ball bearings so that bore diameter codes 00 to 06 are also available in the…

NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen
Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…


NTN-SNR führt eine neue Produktreihe von Steuerkettensätzen ein
NTN-SNR erweitert sein Angebot für das Modul Motorsteuerung und bringt 22 Steuerkettensätze auf den Markt. Diese Produktreihe ist für die beliebtesten europäischen und asiatischen Fahrzeuge…

Award: Das NTN-SNR Sensorlager wird von MAGNA als Innovation des Jahres ausgezeichnet
NTN-SNR ROULEMENTS (Weltmarktführer im Bereich Wälzlager) und EFI AUTOMOTIVE (Sensorspezialist) setzen sich für die Antriebe der Zukunft ein: Die Unternehmen entwickelten in Kooperation ein…

NTN-SNR unterstützt LAZARETH bei der Entwicklung einer Weltneuheit Erstes fliegendes Motorrad mit Elektroantrieb – die LMV 496
NTN-SNR präsentiert gemeinsam mit dem französischen Fahrzeugbauer LAZARETH das erste fliegende Motorrad mit Elektroantrieb, die LMV 496. Es ist bereits das dritte gemeinsame Innovationsprojekt der…

Pressemappe: NTN-SNR auf der AUTOMECHANIKA 2018
Die Entwicklungsstrategie von NTN-SNR basiert auf drei Hauptachsen: starke Innovation, Präsenz in wichtigen strategischen Märkte und eine Zukunft, die durch zahlreiche Investitionen unterstützt…

NTN-SNR unterstreicht auf der AUTOMECHANIKA seine Innovationskraft als ein weltweit führender Hersteller
Der diesjährige Auftritt von NTN-SNR auf der Automechanika in Frankfurt/Main (Deutschland) steht im Zeichen der Keramik-Kugellagertechnologie, die das Unternehmen für den Jaguar XE SV Project 8…

Mit breitem Produktsortiment, Modularität und Innovationen deckt NTN-SNR den Automatisierungsbedarf perfekt ab
NTN-SNR nimmt zum zweiten Mal an der AUTOMATICA teil. Die internationale Fachmesse für Automatisierung und Mechatronik findet vom 19. bis 22. Juni 2018 in München statt. NTN-SNR ist ein…