Пресса

Ниже Вы найдете пресс-релизы, а также информацию об NTN в Европе: структура компании, продукция, услуги, технологии, инновации и многое другое!

53 результат(ы)X
automechanika-innovation-award
сентября 2018 - Инновация

ПРЕСС-КИТ: КОМПАНИЯ NTN-SNR НА ВЫСТАВКЕ AUTOMECHANIKA 2018

NTN-SNR использует стратегию развития, в основе которой лежат три главных направления: мощный инновационный потенциал; присутствие на стратегически важных и перспективных рынках, поддерживаемых…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr_steel
июня 2018 - Рынки

NTN-SNR показывает значительный рост на европейских рынках металлургической промышленности благодаря подшипникам премиум качества

За последние два года компания NTN-SNR показала значительный рост продаж высокотехнологичных подшипников для металлургической промышленности. Компания NTN-SNR занимает прочную позицию в Европе и…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr_monitorit
декабря 2017 - Инновация

NTN-SNR запускает MONITOR’IT® для более эффективного мониторнинга в промышленности

NTN-SNR запускает новое диагностическое оборудование для промышленности, MONITOR’IT®, которое использует технологии считывания магнитного датчика. MONITOR’IT® помогает получать…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr-ensures-the-quality-of-its-customs-processes
ноября 2016 - Компания

NTN-SNR ensures the quality of its customs processes

NTN-SNR acquired AEO (Authorised Economic Operator) status, as certified by the Léman Customs Directorate on 27 September 2016. This European certification consecrates NTNSNR's approach to…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
ноября 2016 - Компания

NTN-SNR présente une offre globale du guidage linéaire au roulement pour toutes les chaines de packaging

NTN-SNR est présente pour la première fois au salon All for Pack à Paris du 14 au 17 novembre pour présenter son offre globale pour les chaines de packaging. Celle-ci se décline avec une gamme…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
октября 2016 - Компания

SNR Cévennes « Vitrine Industrie du Futur »

SNR Cévennes, filiale de NTN-SNR Group, est fière d’annoncer l’obtention du label « Vitrine Industrie du Futur » par son usine de Croupillac à Alès dans le Gard, qui produit des roulements de…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
сентября 2016 - Рынки

Press kit: Automechanika Frankfurt - From 13th to 17th September 2016

At the Automechanika 2016 trade fair, which will run from 13th to 17th September 2016 in Frankfurt, NTN-SNR is launching two new ranges: a range of constantvelocity (CV) joint kits intended for…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
сентября 2016 - Рынки

NTN-SNR innove : Des joints de transmission et des roulements de boîtes de vitesses seront lancés a Automechanika !

À l’occasion du salon Automechanika 2016 qui se tiendra du 13 au 17 septembre 2016 à Francfort, NTN-SNR lance deux nouvelles gammes : une gamme de kits de transmission destinés au parc européen et…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
июля 2016 - Компания

The NTN-SNR Polipump has a good track record with Véolia

Since its launch in 2012, the NTN-SNR Polipump has been a real success. This multipoint unit offers up to 35 lubricating points with a pressure of 80 bar per point and easy and efficient…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
июля 2016 - Рынки

NTN-SNR have developed a wireless position-measuring system for their linear modules

NTN-SNR have developed a linear module featuring a wireless position-measuring sensor built into the linear guidance system. Its compactness, ease of implementation and lack of wires make it a…

Прочтите пресс-релиз: