Presse

Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.

18 Ergebnis(se)X
smarttemp-press-release
Februar 2019 - Märkte

SmartTEMP von NTN-SNR: für die sicherste und zuverlässigste Erwärmung von Wälzlagern

NTN-SNR Roulements bringt mit SmartTEMP eine neue Baureihe von Induktionsanwärmgeräten auf den Markt. Die Geräte zeichnen sich durch eine umfassende Temperatursteuerung aus, wodurch die…

Lesen Sie den Artikel:
automechanika-innovation-award
September 2018 - Innovation

Pressemappe: NTN-SNR auf der AUTOMECHANIKA 2018

Die Entwicklungsstrategie von NTN-SNR basiert auf drei Hauptachsen: starke Innovation, Präsenz in wichtigen strategischen Märkte und eine Zukunft, die durch zahlreiche Investitionen unterstützt…

Lesen Sie den Artikel:
ntn-snr_100th_anniversary
April 2018 - Gruppe

NTN-SNR feiert 100-jähriges Bestehen

NTN-SNR Roulements tritt 2018 dem exklusiven Club der einhundert Jahre alten Unternehmen in Frankreich bei. Es ist ein doppeltes Jubiläum: Eines für die NTN Corporation und eines für NTN-SNR, das…

Lesen Sie den Artikel:
pressrelease
März 2017 - Innovation

Tecnologia NTN-SNR ASB®, 20 anni di successi

Nel 1997, NTN-SNR ha avviato la produzione in serie del cuscinetto ASB®, concetto innovatore della misurazione della velocità della ruota, per il quale, lo stesso anno, è stata premiata…

Lesen Sie den Artikel:
pressrelease
September 2016 - Märkte

Pressemappe: Automechanika Frankfurt - 13. bis 17. September 2016

Auf der Automechanika 2016, die vom 13. bis 17. September in Frankfurt stattfindet, stellt NTN-SNR zwei neue Produktlinien vor: Gleichlaufgelenke für europäische Fahrzeuge und Getriebelager für…

Lesen Sie den Artikel:
pressrelease
July 2016 - Gruppe

The NTN-SNR Polipump has a good track record with Véolia

Since its launch in 2012, the NTN-SNR Polipump has been a real success. This multipoint unit offers up to 35 lubricating points with a pressure of 80 bar per point and easy and efficient…

Lesen Sie den Artikel:
pressrelease
März 2016 - Gruppe

NTN-SNR, bearing and movement specialist

NTN-SNR ROULEMENTS, with a head office at Annecy (Haute-Savoie, France), belongs to the Japanese group NTN Corporation, one of the world leaders in bearings. NTN-SNR ensures the management and…

Lesen Sie den Artikel:
pressrelease
März 2016 - Gruppe

Le E-Wazuma de NTN-SNR et Lazareth en vedette au salon du 2 roues à Lyon Eurexpo les 4, 5 et 6 mars

Le E-Wazuma développé par NTN-SNR et le constructeur français Lazareth sera exposé en vedette au salon du 2 roues qui se tient à Lyon Eurexpo du 4 au 6 mars 2016. Le E-Wazuma, version électrique…

Lesen Sie den Artikel:
pressrelease
Oktober 2015 - Märkte

NTN-SNR at the Equip Auto 2015 show from 13 to 17 October

  • Two innovations presented at Equip’Auto in the field of technologies and services 
  • An offer associated with the expertise of NTN-SNR
  • Priority given to services:…

Lesen Sie den Artikel:
pressrelease
July 2015 - Gruppe

Jeu de tête récompensé chez NTN-SNR !

Sportifs et grand public ont également joué avec leur tête aux Corporate Games 2015. Le 21 juillet, NTN-SNR a offert des packs sportifs aux 10 vainqueurs du quizz organisé sur son stand. Une belle…

Lesen Sie den Artikel: