Пресса

Ниже Вы найдете пресс-релизы, а также информацию об NTN в Европе: структура компании, продукция, услуги, технологии, инновации и многое другое!

35 результат(ы)X
Sensors
февраля 2022 - Рынки

NTN расширяет ассортимент датчиков скорости вращения колес

Компания NTN, ведущий производитель колесных подшипников, внесла свой вклад в автомобилестроение, разработав технологию ASB® (Active Sensor Bearing –подшипник с активным датчиком скорости),…

Прочтите пресс-релиз:
automechanika-innovation-award
сентября 2018 - Инновация

ПРЕСС-КИТ: КОМПАНИЯ NTN-SNR НА ВЫСТАВКЕ AUTOMECHANIKA 2018

NTN-SNR использует стратегию развития, в основе которой лежат три главных направления: мощный инновационный потенциал; присутствие на стратегически важных и перспективных рынках, поддерживаемых…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr_steel
июня 2018 - Рынки

NTN-SNR показывает значительный рост на европейских рынках металлургической промышленности благодаря подшипникам премиум качества

За последние два года компания NTN-SNR показала значительный рост продаж высокотехнологичных подшипников для металлургической промышленности. Компания NTN-SNR занимает прочную позицию в Европе и…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr_monitorit
декабря 2017 - Инновация

NTN-SNR запускает MONITOR’IT® для более эффективного мониторнинга в промышленности

NTN-SNR запускает новое диагностическое оборудование для промышленности, MONITOR’IT®, которое использует технологии считывания магнитного датчика. MONITOR’IT® помогает получать…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr_booth_autopromotec
мая 2017 - Рынки

NTN-SNR will be at AUTOPROMOTEC Bologna (Italy)

NTN-SNR will be present at Autopromotec from May 24th to May 28th and will present its latest innovations to the Italian market, such as wheel speed sensors, digital TechScan'R V2 and NTN-SNR…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
марта 2017 - Инновация

Tecnologia NTN-SNR ASB®, 20 anni di successi

Nel 1997, NTN-SNR ha avviato la produzione in serie del cuscinetto ASB®, concetto innovatore della misurazione della velocità della ruota, per il quale, lo stesso anno, è stata premiata…

Прочтите пресс-релиз:
ntn-snr-ensures-the-quality-of-its-customs-processes
ноября 2016 - Компания

NTN-SNR ensures the quality of its customs processes

NTN-SNR acquired AEO (Authorised Economic Operator) status, as certified by the Léman Customs Directorate on 27 September 2016. This European certification consecrates NTNSNR's approach to…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
ноября 2016 - Компания

NTN-SNR présente une offre globale du guidage linéaire au roulement pour toutes les chaines de packaging

NTN-SNR est présente pour la première fois au salon All for Pack à Paris du 14 au 17 novembre pour présenter son offre globale pour les chaines de packaging. Celle-ci se décline avec une gamme…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
сентября 2016 - Рынки

Press kit: Automechanika Frankfurt - From 13th to 17th September 2016

At the Automechanika 2016 trade fair, which will run from 13th to 17th September 2016 in Frankfurt, NTN-SNR is launching two new ranges: a range of constantvelocity (CV) joint kits intended for…

Прочтите пресс-релиз:
pressrelease
июля 2016 - Компания

The NTN-SNR Polipump has a good track record with Véolia

Since its launch in 2012, the NTN-SNR Polipump has been a real success. This multipoint unit offers up to 35 lubricating points with a pressure of 80 bar per point and easy and efficient…

Прочтите пресс-релиз: