Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.
Presse



NTN Europe, starke Ambitionen im Bereich der Antriebswellen
Im Juli 2022 brachte NTN Europe 280 neue Referenzen in seinem Antriebswellen-Sortiment auf den Markt. Eine bedeutende Erweiterung, welche die großen Ressourcen widerspiegelt, die der weltweit…

NTN-SNR STELLT NEUE TEILENUMMERN FÜR DAS PRODUKTPROGRAMM ANTRIEBSWELLE VOR
Der weltweit führende Automobilzulieferer NTN-SNR erweitert sein Produktprogramm für Antriebswellen um neue Teilenummern. Diese neuen Teile in Erstausrüstungsqualität werden in den europäischen…

NTN-SNR pursues the roll-out of CM internal clearance on its range of deep-groove ball bearings
In step with a process launched last year, CM internal clearance is now spreading to the whole range of deep-groove ball bearings so that bore diameter codes 00 to 06 are also available in the…

NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen
Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…

NTN-SNR : Offizieller Sponsor von Mika Moszicke in der DEKM Saison 2019
In Zukunft tritt Mika Moszicke (Startnummer E17) mit der Unterstützung von NTN-SNR in der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft in insgesamt fünf Rennen an. Die DEKM ist als weltweit erste…


KIZEI®: Das neue exklusive sortiment an pendelrollenlagern
Die neuen, zukunftsweisenden Pendelrollenlager von NTN-SNR sind durch Metallschilde geschützt und zeichnen sich durch eine höhere Effizienz in der Produktion, niedrigere Wartungskosten, ISO-…

NTN-SNR führt eine neue Produktreihe von Steuerkettensätzen ein
NTN-SNR erweitert sein Angebot für das Modul Motorsteuerung und bringt 22 Steuerkettensätze auf den Markt. Diese Produktreihe ist für die beliebtesten europäischen und asiatischen Fahrzeuge…