Prasy

Zapoznaj się z informacjami prasowymi i komunikatami od NTN w Europie dotyczącymi struktury firmy, jej produktów, usług, technologii, innowacji!

33 wynik(i)X
DP- Automechanika
Wrzesień 2024 - Rynki

AUTOMECHANIKA SHOW

Jednym z filarów wzrostu NTN Europe jest rozwój oferty na rynku wtórnym. Plany na ten rok, obejmują wprowadzenie kolejnych dwóch gam produktów z działu części zamiennych. Aby zachować pełną…

Przeczytaj komunikat prasowy:
ntn-snr-ensures-the-quality-of-its-customs-processes
Listopad 2016 - Firma

NTN-SNR ensures the quality of its customs processes

NTN-SNR acquired AEO (Authorised Economic Operator) status, as certified by the Léman Customs Directorate on 27 September 2016. This European certification consecrates NTNSNR's approach to…

Przeczytaj komunikat prasowy:
pressrelease
Listopad 2016 - Firma

NTN-SNR présente une offre globale du guidage linéaire au roulement pour toutes les chaines de packaging

NTN-SNR est présente pour la première fois au salon All for Pack à Paris du 14 au 17 novembre pour présenter son offre globale pour les chaines de packaging. Celle-ci se décline avec une gamme…

Przeczytaj komunikat prasowy:
pressrelease
Wrzesień 2016 - Rynki

Press kit: Automechanika Frankfurt - From 13th to 17th September 2016

At the Automechanika 2016 trade fair, which will run from 13th to 17th September 2016 in Frankfurt, NTN-SNR is launching two new ranges: a range of constantvelocity (CV) joint kits intended for…

Przeczytaj komunikat prasowy:
pressrelease
Wrzesień 2016 - Rynki

NTN-SNR innove : Des joints de transmission et des roulements de boîtes de vitesses seront lancés a Automechanika !

À l’occasion du salon Automechanika 2016 qui se tiendra du 13 au 17 septembre 2016 à Francfort, NTN-SNR lance deux nouvelles gammes : une gamme de kits de transmission destinés au parc européen et…

Przeczytaj komunikat prasowy:
pressrelease
Lipiec 2016 - Firma

The NTN-SNR Polipump has a good track record with Véolia

Since its launch in 2012, the NTN-SNR Polipump has been a real success. This multipoint unit offers up to 35 lubricating points with a pressure of 80 bar per point and easy and efficient…

Przeczytaj komunikat prasowy:
pressrelease
Lipiec 2016 - Rynki

NTN-SNR have developed a wireless position-measuring system for their linear modules

NTN-SNR have developed a linear module featuring a wireless position-measuring sensor built into the linear guidance system. Its compactness, ease of implementation and lack of wires make it a…

Przeczytaj komunikat prasowy:
pressrelease
Czerwiec 2016 - Rynki

NTN-SNR's wide product range, modularity and innovations cover all automated movement needs

For the first time, NTN-SNR shall take part in Automatica, the international trade fair for robotics, automation and mechatronics to be held from 21 to 24 June in Munich. NTN-SNR is a major player…

Przeczytaj komunikat prasowy:
pressrelease
Maj 2016 - Firma

NTN-SNR mobilized in the fight against forgery

NTN-SNR bearings are prone to copying or forgery. Increasingly sophisticated forgery techniques observed for several years make it virtually impossible for the untrained eye to distinguish non-…

Przeczytaj komunikat prasowy:
pressrelease
Kwiecień 2016 - Firma

NTN-SNR Clean Sky bearings honoured by the European Union

NTN-SNR’s project to supply bearings for Snecma's Open-Rotor engine demonstrator was among the 10 projects of the European Clean Sky research programme to be shortlisted to receive one of three…

Przeczytaj komunikat prasowy: